// Allgemein

Lärm am Arbeitsplatz wird häufig unterschätzt

Starke Lärmeinwirkung oder dauerhafter Lärm macht krank und kann die Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. Speziell Lärm am Arbeitsplatz wird sehr häufig unterschätzt und nicht als schädlich empfunden.

Dabei ist in Europa Lärmschwerhörigkeit ein zunehmend schwerwiegendes Problem und die am häufigsten anerkannte Berufskrankheit. Bei Lärmschwerhörigkeit haben Schallwellen die Haarzellen im Innenohr geschädigt. Sind sie einmal abgestorben, können sie nicht neu gebildet werden.

Die besondere Tragik besteht darin, dass jeder einzelne Fall von Lärmschwerhörigkeit mit dem richtigen Gehörschutz zu 100 % hätte vermieden werden können.

Lärm hat nicht nur auf unser Gehör einen schädlichen Einfluss, sondern kann auf den gesamten Körper negative Auswirkungen haben. So können Kopfschmerzen, Stoffwechselprobleme, Verdauungsbeschwerden und viele andere Beschwerden durch eine Lärmbelastung entstehen.

Ab wann muss Gehörschutz getragen werden?

// UNTERWEISUNGSVIDEOS
Gehörschutz Anwendung Einwegstöpsel
Gehörschutz Anwendung Mehrwegstöpsel
Gehörschutz Anwendung Bügelgehörschutz
Gehörschutz Anwendung Kapselgehörschutz
// AUSWAHLHILFE

Den richtigen Gehörschutz wählen

Folgende Punkte müssen bei der Auswahl des Gehörschutzes beachtet werden:

  • Ermitteln der Lärmbelastung am Arbeitsplatz.
  • Persönliche Präferenzen beachten, da diese entscheidenden Einfluss auf die Trageakzeptanz haben.
  • Den SNR-Wert beachten: Dieser gibt an, wie stark das Produkt den vorherrschenden Lärmpegel absenkt.
  • Die Lärmdämmung nicht zu hoch wählen: Unter 70 dB Restschallpegel kommt es zu Überprotektion, was zu Verständnisproblemen und Isolationsgefühl führen kann.

Je nach verwendeter Gehörschutzart muss ein Korrekturwert für Varianz berücksichtigt werden. Der Restschallpegel lässt sich wie mithilfe des Lärmpegels und des Dämmschutz ermitteln.

Achten Sie auf 100 %ige Anwendung des Gehörschutzes in lärmbelastenden Arbeitsumgebungen. Schon kurze Tragepausen führen zu vollständigem Verlust der Schutzwirkung.

// AUSWAHLHILFE

Elektronischer Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel und Spender

Gehörschutzstöpsel und Spender

Bügelgehörschutz

Elektronischer Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel und Spender

Kapselgehörschutz

Bügelgehörschutz

Elektronischer Gehörschutz

Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz

Bügelgehörschutz

// SERVICES

Ear Fit Validation & Otoplastiken

Mit Hilfe der E-A-Rfit Validation können Sie messen, welcher Gehörschutz der richtige ist und wie gut der Gehörschutz für jeden einzelnen Mitarbeiter funktioniert.

  • Dies passiert in 3 Schritten.
    • Schritt 1: Der Gehörschutz wieder vom Mitarbeiter selbst angelegt. Das System ermittelt daraufhin innerhalb von wenigen Sekunden den PAR-Wert, der die Schalldämmung für diesen Mitarbeiter mit diesem Schutz angibt.
    • Schritt 2: Ein Zwei-Element-Mikrofon kommt zum Einsatz. Damit wird die Schalldämmung im aktuellen Tragezustand über die typischen Lärmfrequenzen gemessen.
    • Schritt 3: Der persönliche Dämmwert (PAR-Wert) und die Dichtsitzabweichung wird ermittelt.

Accordion Content

Schritt 1: Der Gehörschutz wieder vom Mitarbeiter selbst angelegt.
Das System ermittelt daraufhin innerhalb von wenigen Sekunden
den PAR-Wert, der die Schalldämmung für diesen Mitarbeiter mit diesem Schutz angibt.

Schritt 2: Ein Zwei-Element-Mikrofon kommt zum Einsatz. Damit wird die Schalldämmung im aktuellen Tragezustand über die typischen Lärmfrequenzen gemessen.

Schritt 3: Der persönliche Dämmwert (PAR-Wert) und die Dichtsitzabweichung wird ermittelt.

Als Otoplastiken werden Gehörschutzlösungen bezeichnet, welche auf Basis eines Abdrucks des jeweiligen Gehörgangs individuell für jede Person angefertigt werden. Individuell angepasste Gehörschutz-Otoplastiken sind bequem 8 Std. am Tag zu tragen und bieten einen innovativen Rund-um-Schutz vor den Risiken von Lärm. 

  • Eigenschaften und Mehrwerte von angepasstem Gehörschutz:
    • Hoher Tragekomfort
    • Sehr gute Kommunikationsfunktion durch optimale Lärmabsorbierung.
    • Benutzerfreundliche und einfache Handhabung.
    • Leicht und hygienisch zu reinigen.
  • Vorteile bei der Anschaffung von angepasstem Gehörschutz:
    • Wirtschaftlich und kostengünstig durch lange Lebensdauer.
    • Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Schutzeigenschaft durch professionelle Überprüfung.
    • Kundenberatung, Schulung und Lärmsensibilisierung durch „Vor-Ort-Service“
    • Nachhaltig und umweltfreundlich.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Hoher Tragekomfort
  • Sehr gute Kommunikationsfunktion durch optimale Lärmabsorbierung.
  • Benutzerfreundliche und einfache Handhabung.
  • Leicht und hygienisch zu reinigen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wirtschaftlich und kostengünstig durch lange Lebensdauer.
  • Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Schutzeigenschaft durch
    professionelle Überprüfung.
  • Kundenberatung, Schulung und Lärmsensibilisierung durch „Vor-Ort-Service“
  • Nachhaltig und umweltfreundlich.
// Normen und Standards

Richtlinien und Normen für Gehörschutz

Die PSA-Verordnung 2016/425 ersetzt zum 21. April 2018 die bisherige Richtlinie 86/686/EGW. Im Zuge dessen wird schädlicher Lärm von der EU als irreversible Gesundheitsgefahr anerkannt und Gehörschutzprodukte in die Risiko-Kategorie III hochgestuft. Für Produkte der Risiko-Kategorie III gelten besondere Bestimmungen. 

So ist in vielen EU-Mitgliedsstaaten eine praktische Unterweisung der Mitarbeiter für Schutzausrüstung der Kategorie III durch die Unternehmen vorgeschrieben. Seit dem 21. April 2019 dürfen Hersteller nur noch Gehörschutzprodukte nach neuer PSA-Verordnung in Verkehr bringen.

  • Für den Gehörschutz gelten folgende europäische Normen
    • EN 352-1: Kapselgehörschützer
    • EN 352-2: Gehörschutzstöpsel
    • EN 352-3: Helmkapseln
    • EN 352-4: Pegelabhängige Kapselgehörschützer
    • EN 352-5: Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation
    • EN 352-6: Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
    • EN 352-7: Pegelabhängige dämmende Gehörschutzstöpsel
    • EN 352-8: Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke (z. B. Radio)
    • EN 458: Empfehlungen von Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung von Gehörschutz

Accordion Content

EN 352-1: Kapselgehörschützer
EN 352-2: Gehörschutzstöpsel
EN 352-3: Helmkapseln
EN 352-4: Pegelabhängige Kapselgehörschützer
EN 352-5: Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation
EN 352-6: Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
EN 352-7: Pegelabhängige dämmende Gehörschutzstöpsel
EN 352-8: Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke (z. B. Radio)
EN 458: Empfehlungen von Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung von Gehörschutz