Gehörschutz Anwendung Einwegstöpsel
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Bunny Stream. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Wistia. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVon uns erfahren Sie alles Notwendige über rechtliche Rahmenbedingungen, staatliche Förderungen und die neusten Produkte. Wir helfen Ihnen bei der Produktharmonisierung und Erstellung standardisierter PSA-Konzepte - europaweit und flächendeckend.
Einweg Gehörschutzstöpsel sind besonders geeignet in feuchter und warmer Umgebung. Sie haben zudem gute Dammwerte durch Filtration der Schwallwerte.
E-SHOP
So führen Sie Einweg-Gehörschutzstöpsel korrekt ein:
1. Den ganzen Stöpsel unter Vermeidung von Faltenbildung möglichst klein zusammenrollen. Achten Sie dabei auf saubere Hände.
2. Greifen Sie mit der freien Hand über den Kopf und ziehen Sie das Ohr hoch und nach hinten. Setzen Sie den Stöpsel tief in den Gehörgang ein.
3.& 4. Halten Sie den Stöpsel ca. 30– 40 Sekunden fest, bis er sich ganz im Gehörgang ausgedehnt hat. Der Stöpsel sitzt richtig im Ohr, wenn er bei Betrachtung von vorne nicht zu sehen ist.
So entfernen Sie den Stöpsel korrekt:
Zum Entfernen des Stöpsels, ziehen sie diesen langsam unter leichtem Drehen aus dem Gehörgang. Einweg-Gehörschutzstöpsel sind nach dem Gebrauch fachgerecht zu entsorgen.
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel sind durch die abwaschbare Oberfläche wiederverwendbar – ohne ihre ursprüngliche Form zu verlieren. Beim Verlassen eines lärmbelastenden Bereiches können die Stöpsel in einer praktischen Aufbewahrungsbox verstaut werden
So tragen Sie Gehörschutzstöpsel korrekt:
1. Greifen Sie mit einer Hand den Stöpsel am Stiel. Mit der anderen Hand ziehen Sie das Ohr nach oben und hinten, während Sie den Stöpsel in den Gehörgang einführen. Hoch-und Runterziehen während des Einführvorgangs erhöht die Schutzwirkung.
2. Auch bei richtigem Sitz ist der Stöpsel von außen zu sehen.
Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie Sie den Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel richtig tragen.
Ein Gehörschutz mit Spezialfunktionen ermöglicht die Kommunikation und gleichzeitig Schutz bei hoher Lärmbelastung. Die pegelabhängige Dämmtechnologie führt dazu, dass Warnungen und Anweisungen hörbar empfangen werden können. Schädlicher Lärm wird auf einen Pegel von unter 82 dB gedämpft, um das Gehör zu schützen Ergänzende Funktionen: • Lautstärkeregelung der niveauabhängigen Funktion • Balanceregelung • Equalizer
E-SHOP
Der Bügelgehörschutz ist einfach in der Anwendung und komfortabel zu tragen mit schnellem Auf- und Absetzen. Der Stöpsel sitzt nicht im Gehörgang, sondern schließt von außen ab, wodurch ein angenehmes Tragegefühl entsteht. Er eignet sich für Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen, da kein Wärmestau entsteht. Die Stöpsel können ausgetauscht und der Bügel weiter verwendet werden.
E-SHOP
So tragen Sie den Bügelgehörschutz korrekt: 1. Greifen Sie den Bügel mit beiden Händen unter dem Kinn. 2. Durch Hoch- und Runter ziehen des Ohres, während des Einführens, erhöht sich die Dämmleistung. 3. Um den Sitz zu überprüfen, drücken sie in lauter Umgebung beide Stöpsel leicht nach innen. Es sollte kein großer Unterschied hörbar sein. So tauschen Sie die Stöpsel von Bügelgehörschützern aus: 4. Den verschmutzten Stöpsel vom Bügel ziehen. 5. Den neuen Stöpsel mit leichtem Drehen auf den Bügel stecken.
E-SHOP
Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie Sie den Bügelgehörschutz richtig tragen.
E-SHOP
Der Kapselgehörschutz ist besonders geeignet bei wechselnder Lärmeinwirkung und für Arbeiten in schmutziger Umgebung. Die Kapsel umschließt das gesamte Ohr und der Kopfbügel sorgt für einen stabilen und bequemen Sitz.
E-SHOP
So tragen Sie Kapselgehörschutz korrekt: 1. Klappen Sie die Kapseln bei faltbaren Kapselgehörschutz von innen nach außen. 2. Platzieren Sie die Kapseln über Ihren Ohren. 3. Bügelposition durch Hoch- und Runter schieben einstellen. So tauschen Sie die Stöpsel von Bügelgehörschützern aus: 4. Haare oder Brillenbügel sollten nicht zwischen den Ohren und Gehörschutz sein, um Leckagen zu vermeiden. 5. Die Ohren dürfen nicht mehr zu sehen sein.
E-SHOP
Als Kombination mit einem Schutzhelm: 1.Einfaches Anbringen und Abnehmen der Kapselgehörschützer durch Ein- bzw. Ausklicken. 2. Der Gehörschutz kann bei Nichtgebrauch unkompliziert nach oben weggeklappt werden.
E-SHOP
Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie Sie den Kapselgehörschutz richtig tragen.
E-SHOP
Schutz vor Partikeln bieten Partikelfiltermasken. Sie sind als Einwegmasken in den folgenden Varianten erhältlich:
1. Faltbar: Praktisch zur Mitnahme durch flach faltbaren Maskenkörper
2. Vorgeformt: Einfache Anwendung durch vorgeformten Maskenkörper
Diese Schutzmasken kommen unter anderem beim Schleifen von Mauerwerk, Eisen oder Farben sowie bei der Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern oder Asbest zum Einsatz.
E-SHOP
Hier gibt es Halbmasken, welche einen stabilen Maskenkörper bieten, der Mund und Nase umschließt: Um sich vor Gasen und Dämpfen zu schützen, benötigen Sie spezielle Gasmasken. Diese Mehrwegmasken kommen bei häufiger Anwendung sowie längeren Tragezeiten zum Einsatz. Zum einen gibt es hier Halbmasken, welche einen stabilen Maskenkörper bieten, der Mund und Nase umschließt.
E-shop
Um sich vor Gasen und Dämpfen zu schützen, benötigen Sie spezielle Gasmasken. Diese Mehrwegmasken kommen bei häufiger Anwendung sowie längeren Tragezeiten zum Einsatz. Diese gibt es auch als Vollmasken, welche dann zusätzlich noch einen Gesichtsschutz bieten.
Sollen die Halb- und Vollmasken zusätzlich vor Partikeln schützen, sind Kombinationsfilter die richtige Wahl. Hier sind Partikel- und Gasfilter in einem Filtergehäuse integriert, wobei der Partikelfilter räumlich stets vor dem Gasfilter angeordnet ist.
E-shop
Für lange Tragezeiten sowie anspruchsvolle Arbeitsbereiche gibt es atemunterstützende Systeme. Sie gliedern sich in zwei Kategorien:
Atemunterstützende Systeme sind ebenfalls mit einem Kombinationsfilter erhältlich.
E-shop
Ebenso wie in vielen Hautpflegeprodukten unterstützen bestimmte Wirkstoffe die Feuchtigkeitsversorgung der Haut, reduzieren Juckreiz und regen Heilungsprozesse an:
E-shop
Damit die natürliche Schutzbarriere der Haut aufrechterhalten bleibt, benötigt sie Lipide und Feuchtigkeit. Um gereizte Haut zu regenerieren und zu pflegen, können Ihre Mitarbeiter nach der Arbeit auf entsprechende Hautpflegeprodukte zurückgreifen. Abhängig von den individuellen Bedürfnissen gibt es Produkte für normale, trockene und strapazierte Haut sowie sehr trockene und stark beanspruchte Haut.
E-shop
Hautreinigung sollte vor, während und nach der Arbeit durchgeführt werden. Die Produkte dieser Kategorie lösen schonend Verschmutzungen, ohne die Haut unnötig zu reizen. Ihre Wirksamkeit reicht je nach Produkt von leichten und mittleren Verschmutzungen bis zu sehr starken Verschmutzungen sowie stark haftenden Arbeitsstoffen.
E-shop
In betrieblichen Bereichen, in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt, ist die Handdesinfektion unumgänglich. Sie schützt vor der Übertragung von Keimen, Bakterien sowie Viren und sollte vor, während und nach der Arbeit erfolgen.
E-shop
Über die Vielzahl an lagerhaltigen Hautschutz- und Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukten mit den dazugehörigen Spendersystemen bieten wir alle Gestaltungsmöglichkeiten für einen sauberen und hygienischen Waschplatz.
E-shop
Auffanggurte bestehen aus Gurtbändern, die den Körper umschließen. Sie fangen die stürzende Person auf, übertragen die auftretenden Kräfte auf geeignete Körperteile und halten den Körper in einer aufrechten Lage.
E-shop
Auffanggeräte existieren in zwei grundlegenden Ausführungen: mit einer festen und einer beweglichen Führung. An der festen Führung blockiert das mitlaufende Auffanggerät bei einem Sturz selbsttätig und hält den Benutzer mit dem Auffanggurt. Die feste Führung schränkt seitliche Bewegungen ein. Das Auffanggerät mit beweglicher Führung läuft während der Auf- und Abwärtsbewegung an der Führung mit. Bei einem Sturz blockiert es automatisch.
E-shop
Als Verbindungsmittel werden Seile oder Gurtbänder mit Endverbindungen bezeichnet. Verbindungselemente verbinden die einzelnen Bestandteile mit einem Auffangsystem. Falldämpfer verringern bei Stürzen auftretende Stoßkräfte, die auf die Person, den Auffanggurt und die Anschlageinrichtung einwirken.
E-shop
Höhensicherungsgeräte fangen Personen bei einem Sturz selbsttätig bremsend auf. Sie erlauben ein freies Bewegen innerhalb des Seil-Auszugsbereiches.
E-shop
Anschlageinrichtungen setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen, die einen oder mehrere Anschlagpunkte beinhalten. Diese stellen eine feste Verbindung zwischen System und Bauwerk/Konstruktion her.
E-shop
Absturzsicherungssets umfassen alle Bestandteile, die für eine Grundausstattung notwendig sind. Damit können Ihre Mitarbeiter beispielsweise sicher auf Hubarbeitsbühnen oder Dächern arbeiten. Außerdem sollte das Werkzeug, mit dem Ihre Mitarbeiter in der Höhe arbeiten, absturzsicher sein, damit Personen am Boden durch herabfallende Gegenstände nicht verletzt werden. Hierfür gibt es eine spezielle Werkzeugsicherung.
E-shop
Bei Tätigkeiten mit Chemikalien benötigen Sie Chemikalienschutzkleidung. Je nach Anforderung und Chemikalie sollte hierfür wiederverwendbare Schutzkleidung oder spezielle Einweg-Schutzkleidung eingesetzt werden. Letztgenannte kommt zum Einsatz, wenn Mitarbeiter mit gefährlichen atomaren, biologischen oder chemischen Stoffen arbeiten.
E-shop
In Tätigkeitsfeldern, in denen Schutzkleidung unterschiedliche Normen erfüllen muss, kommt Multinormkleidung zum Einsatz. Je nach Ausführung, bietet die Bekleidung vielseitigen Schutz, beispielsweise vor Störlichtbögen, Hitze und Flammen oder auch flüssigen Chemikalien.
E-shop
Hitzeschutzkleidung ist zum Beispiel in der Schwermetallindustrie notwendig, wo mit hohen Temperaturen gearbeitet wird.
E-shop
Flammschutzkleidung wird hauptsächlich getragen, um sicherzustellen, dass sich Kleidungsstücke nicht entzünden und/oder die Flammenausbreitung zu begrenzen. Schweißerschutzkleidung gehört zur persönlichen Schutzausrüstung dazu, wenn ein Mitarbeiter Schweißarbeiten ausführt.
E-shop
Warnschutzkleidung ist überall dort notwendig, wo schlechte Sichtverhältnisse vorherrschen. Die Warnjacken, Westen und Hosen bestehen aus fluoreszierenden oder reflektierenden Materialien und werden in drei Schutzklassen unterteilt. Die Schutzwirkung steigt, je höher der Anteil dieser Materialien auf der Schutzkleidung ist. Abhängig vom Anwendungsbereich und dem notwendigen Kontrast zur Umgebung kann zwischen Warngelb, Warnorange und Warnrot gewählt werden
E-shop
Ganzjährig tragbar, komfortabel im Laufen und Stehen und dabei schützen sie während der Arbeit auch noch Ihre Füße: Sicherheitshalbschuhe. Sie sind die beliebten Klassiker beim Thema Fußschutz. Schließlich decken sie die gesamte Bandbreite der Schutzanforderungen ab und sind in vielen verschiedenen Betrieben gleichermaßen zugelassen.
E-shop
Sicherheitssandalen zeichnen sich durch eine hohe Atmungsaktivität aus und eignen sich daher besonders gut bei Arbeiten im Innenbereich sowie bei hohen Außentemperaturen im Freien.
E-shop
In der Industrie, dem Handwerk oder der Produktion: fast allen metallverarbeitenden Berufen schreibt die Berufsgenossenschaft das Tragen spezieller Sicherheitsschuhe vor. Es handelt sich dabei um Arbeitsschuhe, die bestimmte Normen erfüllen müssen, um die Füße bei der Arbeit vor Verletzungen und Gefahren zu schützen.
E-shop
In vielen leitenden Positionen ist der kurze Gang in die Fertigungshalle oder den Logistikbereich fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Eine sorgfältig ausgesuchte Garderobe inklusive Sicherheitsschuhe gehören hierbei natürlich dazu. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Business-Sicherheitsschuhen, die alle rechtlichen Anforderungen erfüllen und zudem eine stilvollen Auftritt in jedem Bereich garantieren.
E-shop
Gute Arbeitsschuhe sind ergonomisch. Sie besitzen eine Innensohle mit Fußbett, die Ihre Füße beim Gehen und Stehen entlastet. Sie liegen außerdem fest am Fuß an, ohne zu drücken. Dadurch senken sie das Risiko einer Berufskrankheit. Berufsschuhe sind das ideale Schuhwerk für Arbeiten in Bereichen ohne mechanische Risiken.
E-shop
Je nach Einsatzgebiet empfehlen sich Stiefel mit unterschiedlichen Schutzklassen, die entsprechende Sicherheitsmerkmale aufweisen. Sicherheitsstiefel unterscheiden sich nicht nur in ihrer Sicherheitsklasse, sondern auch in punkto Materialien, Design und Farbe. Neben der Schutzfunktion spielt auch ein hoher Tragekomfort eine wichtige Rolle.
E-shop
Bügelbrillen schützen vor mechanischen Gefahren, etwa bei feinmechanischen Arbeiten.
E-shop
Schutzbrillen mit integriertem Lesebereich ermöglichen präzise Detailarbeiten.
E-shop
Vollsichtbrillen schützen vor Schädigungen mechanischer und chemischer Art an den Augen, beispielweise bei staubigen Arbeiten wie Schleif- oder Laborarbeiten.
E-shop
Helme existieren in drei verschiedenen Schalenformen: gerade (1), gerade mit Regenrinne (2) sowie mit heruntergezogenem Nackenteil und Regenrinne (3). Die Industrieschutzhelme bestehen aus Thermoplast oder Duroplast – mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften und Einsatzgebieten in Bau, Industrie, Heißbetrieben und Elektrik. Genauere Informationen hierzu liefert unter anderem das Typenschild. Sonderformen in dieser Kategorie sind Kletterhelme sowie Forstschutzhelme.
E-SHOP
Der Gesichtsschutz ist vor allem dann wichtig, wenn während der Arbeit schnell fliegende Partikel, Metallspritzer, Chemikalien oder Störlichtbögen auftreten können. Er besteht aus einem Schutzvisier, das sich direkt an einem Helm oder an einer Kopfhalterung befestigen lässt.
E-SHOP
In ihrer Form sind die Anstoßkappen an Baseballcaps angelehnt. Durch die Kunststoffeinlage bieten sie einen leichten Kopfschutz, beispielsweise vor feststehenden scharfkantigen Teilen. Sie dürfen nicht als Ersatz für Industrieschutzhelme verwendet werden.
E-shop
Beim Schweißen entstehen unter anderem sehr hohe Temperaturen, vor denen Mitarbeiter sich schützen müssen. Eine Schweißermaske schützt den gesamten Kopf und das Gesicht vor Strahlung, Hitze und Funken. Durch das eingebaute Sichtfeld mit Schweißfilter kann der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz sehen. Die hochmodernen Automatikschweißmasken verfügen jeweils über mehrere Dunkelstufen, die unterschiedliche Schweißarbeiten ermöglichen. Unter der Maske lassen sich Mützen oder Hauben aus flammenhemmender Baumwolle tragen.
E-SHOP
Bei elektrischen Schweißarbeiten entsteht ein gleißend helles Licht mit starker UV-Strahlung. Ohne ausreichenden Schutz besteht die Gefahr von Verbrennungen der Bindehaut und irreversibler Schäden. Darüber hinaus können je nach Schweißtechnik Schadstoffe freigesetzt werden, die ebenso ins Auge eindringen.
Deshalb müssen Schweißerbrillen hohen Anforderungen an den Augenschutz genügen. Sie müssen die Blendung abwehren und zugleich für gute Sicht sorgen, vor UV-Licht schützen, kratzfest sein und durch ein geeignetes Material das Einbrennen von Schweißfunken verhindern.
E-shop
Mehrzweckhandschuhe zeichnen sich durch ihre Eignung für unterschiedlichste Anwendungen im Berufsalltag aus.
E-shop
Durch Schnittschutzhandschuhe werden Schnittverletzungen durch scharfkantige Werkzeuge und Arbeitsmaterialien vermieden. Ob in der Montage, Metall- oder Glasverarbeitung, in der Lebensmittel- oder Automobilindustrie – schnittfeste Handschuhe verringern das Risiko von Schnittverletzungen an den Händen erheblich, ohne dabei die Bewegungsfreiheit bei der Arbeit einzuschränken. Schnittschutzkarte
E-shop
Lederhandschuhe sind bei vielen Handwerksarbeiten die erste Wahl, wenn es um Schutzhandschuhe mit hohem Tragekomfort geht. Das robuste Material Leder ist nicht nur stabil, sondern gleichzeitig weich und anschmiegsam. Diese Eigenschaften von Arbeitshandschuhen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, auch wenn es um die Montage von Kleinteilen geht, wo Fingerspitzengefühl gefragt ist. Darüber hinaus eignen sich die Lederhandschuhe sowohl bei der Arbeit in kalten Umgebungen als auch bei großer Hitze.
E-shop
Bei Schweißarbeiten entstehen hohe Temperaturen und Strahlungswärme. Um die Hände ausreichend zu schützen, sind spezielle Schweißerhandschuhe erforderlich. Sie sind wesentlich länger als andere Arbeitshandschuhe, um dem Handgelenk und dem Unterarm ebenso Schutz zu bieten. Zudem kann dieser Handschuh mit einem Schweißerhandschutz kombiniert werden, der zusätzlich vor Hitze und Strahlungswärme schützt.
E-shop
Wer in seiner beruflichen Tätigkeit mit Chemikalien zu tun hat, muss besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Gefährliche Gase oder Dämpfe werden zu 60 Prozent über Mund und Nase aufgenommen – hier ist ein geeigneter Atemschutz notwendig. Bis zu 30 Prozent der Chemikalien dringen jedoch über die Haut bzw. die Schleimhäute in den menschlichen Organismus ein und können irreversible Schäden anrichten.
E-shop
Elektriker-Handschuhe sind spezielle Schutzhandschuhe, die mit einer Isolierung versehen sind, um vor elektrischen Spannungen zuverlässig zu schützen. Je nach Arbeitseinsatz werden sie zusätzlich mit einem Überhandschuh kombiniert. Das ist besonders wichtig, denn die Einwirkungen von Strom auf den Körper können, je nach elektrischem Widerstand, erheblichen Schaden zufügen.
E-shop